Der MBA zeichnet sich durch seine Internationalität, Inhalte, sowie die sehr kurze Studienzeit aus. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Die Hälfte der zwölf Kurse findet in zwei 4 ½ wöchentlichen Aufenthalten in den USA statt. Vor dem ersten USA Aufenthalt können die Studenten an einem Teamtraining in Traverse City (Michigan, USA) teilnehmen. Vor dem zweiten Aufenthalt bietet die University of Louisville die Möglichkeit amerikanische Unternehmen kennen zu lernen wie zum Beispiel: General Electric, FORD, UPS, Toyota oder Tricon.
Der akademische Grad des MBA ist seit 2007 FIBAA-akkreditiert. Er wird vom AACSB-International akkreditierten College of Business der University of Louisville vergeben. Diese Akkreditierungen zeigen die Hochwertigkeit des Programms und sichern dem Absolventen die Anerkennung des vergebenen Titels zu. In nur 13,5 Monaten können die Teilnehmer den akademischen Grad des MBA der University of Louisville erlangen. Das Studium ist berufsbegleitend.
Die im MBA Studium eingesetzten Lehr- und Lernmethoden sollen Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Präsentationsfähigkeit, Problemlösungs- und Methodenkompetenz ebenso wie soziale Kompetenz und vor allem Teamfähigkeit entwickeln. All diese Fähigkeiten bereiten die Teilnehmer auf weitere Führungsaufgaben in den Unternehmen vor.
Interessenten benötigen einen ersten Hochschulabschluss und mindestens drei Jahre Berufserfahrung. Unabhängig von der akademischen Disziplin des ersten Hochschulabschluss (Juristen, Naturwissenschaftler, Betriebswirte, Ingenieure, Informatiker, ...) bereitet das Studium auf Führungsaufgaben in Unternehmen, die in internationalen Märkten tätig sind, vor.
Absolventen des Programms sind dazu eingeladen, dem Alumni Verein beizutreten. Das Bilden von Netzwerken ist ein wichtiger Zusatzeffekt des Programms. Durch den besonderen Aufbau des Programms mit den Phasen in den USA, in denen gemeinsam in Louisville gelebt wird, gelingt dies innerhalb eines Studienjahrgangs sehr gut. Der Alumni Verein schafft mit regelmäßigen Veranstaltungen einen Rahmen, in dem auch über die Studienjahrgänge hinaus unter den Absolventen ein enges Netzwerk entstehen kann. Mehr Informationen können auf dieser Internetseite unter der Rubrik ALUMNI gefunden werden, oder auf der Internetseite: www.alumba.de
Die Lehr- und Lernmethoden verbessern die Fähigkeit des Studenten initiativ zu werden, selbständig zu arbeiten, Präsentationen zielgerichtet zu erstellen, Probleme zu lösen und Methoden anzuwenden. Zusätzlich werden die soziale Kompetenz und die Teamfähigkeit gesteigert. Es ist nicht der reine Wissenstransfer, sondern die Kombination aus Wissenstransfer und praktischer Anwendung, was dieses MBA Programm auszeichnet.
Case Studies sind wesentliche Instrumente, um diese Fähigkeiten auszuprägen. Sie werden in kleinen Gruppen bearbeitet und sind Bestandteil jedes Kurses und der Abschlussarbeit.
Die Studenten lernen zum einen von Professoren einer akkreditierten, renommierten und traditionsreichen amerikanischen Universität und zum anderen von sehr erfahrenen Professoren mit starkem Praxisbezug von deutschen Hochschulen. Die Studenten haben auch die Möglichkeit an einer Vorlesung von Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth teilzunehmen. Diese Vorlesung ist immer ein besonderes Highlight.