Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Ecoline

Ecoline - Nachhaltige Produkte für Ihre Werkstatt

In einer Welt, die sich stetig verändert, werden wir immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Ein gutes Beispiel für diesen Wandel ist das Thema der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist heute kein Trend mehr, sondern eine Notwendigkeit. Erfahren Sie hier, wie wir bei Würth Nachhaltigkeit im Bereich unserer Produkte angehen und verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere nachhaltigeren Produkte, die Sie schon heute für Ihre Werkstatt der Zukunft nutzen können.

Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt?

Nachhaltigkeit ist ein dynamisches Feld, dem auch wir uns verpflichtet fühlen. Wir bei Würth verstehen den Weg zur Nachhaltigkeit als einen kontinuierlichen Lernprozess, der Offenheit für Veränderung und Innovation erfordert.

Eine zentrale Herausforderung liegt in der vielfältigen Interpretation des Begriffs "nachhaltig".

Da es keine einheitliche Definition gibt, haben wir bei Würth eine Systematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung unserer Produkte entwickelt. Diese bildet die Grundlage für die Bewertung, Weiterentwicklung und transparente Kommunikation unserer Produkte. Im Folgenden wird beschrieben, wie wir diese Nachhaltigkeitsbewertung durchführen.

Nachhaltigkeitsbewertung

Nachhaltigkeitsbewertung bei Würth

Die Nachhaltigkeitsbewertung unserer Produkte umfasst die folgenden vier Kategorien:

  • Klimafreundlich
  • Umweltfreundlich
  • Ressourcenschonend
  • Emissionsarm/Schadstoffarm

 
Durch die Produktvielfalt bei Würth setzen wir neben produktspezifischen Dokumenten unter anderem auf externe Zertifizierungen zur Erfüllung der Kategorien. Im Sinne der ganzheitlichen Nachhaltigkeit berücksichtigen wir auch die sozialen Standards entlang der Lieferkette.

Ecoline

 
Unsere Produkte erhalten das ECOLINE-Logo, wenn sie mindestens zwei der vier Kategorien der Nachhaltigkeitsbewertung erfüllen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Würth in unserer Werkstatt mit Zukunft-Broschüre.

Zur Broschüre

Klarheit im Labeldschungel der Nachhaltigkeit:

 
Produktlabel

Eu Ecolabel

Kennzeichnet umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg Umweltauswirkungen minimieren. Produkte mit dem EU Ecolabel erfüllen bei Würth die Kategorien „Umweltfreundlich“ und „Ressourcenschonend“.

Blaue Engel Siegel

Kennzeichnet umweltfreundliche Produkte, die strenge Umweltstandards erfüllen. Ein Produkt mit dem Blauen Engel kann bei Würth in die Kategorien „Umweltfreundlich“, „Schadstoffarm“ oder „Ressourcenschonend" eingeordnet werden.

Global Recycled Standard

Zertifiziert den Einsatz und Anteil recycelter Materialien in Produkten wie Textilien. Er gewährleistet, dass die recycelten Materialien verantwortungsvoll gewonnen und verarbeitet wurden. Produkte mit dem GRS-Label werden bei Würth als „Ressourcenschonend“ eingestuft.

NSF-Zertifizierung

Zeichnet Produkte aus, die in lebensmittelverarbeitenden Umgebungen verwendet werden können, jedoch nicht zur direkten Lebensmittelverarbeitung dienen. Produkte mit der NSF-Zertifizierung werden bei Würth als „Schadstoffarm“ eingestuft.

EMICODE-Zertifizierung

Gibt Orientierung, welche Produkte die größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen bieten, maximalen Gesundheitsschutz und hohe Umweltverträglichkeit garantieren. Produkte mit diesem Label werden bei Würth als „Schadstoffarm“ eingestuft.

OEKO-TEX® MADE IN GREEN Label

Bewertet die soziale Verantwortung, umweltfreundliche Produktion und Rückverfolgbarkeit der Lieferketten. Produkte mit diesem Label werden bei Würth als „Umweltfreundlich“ und „Schadstoffarm“ eingestuft.

Verpackungslabel

bluemint® Steel

Hierbei handelt sich um CO2-reduzierten Stahl von Thyssenkrupp. Die neue Stahlherstellung reduziert den CO2- Ausstoß um rund 70 Prozent. Dieser Stahl wird für Chemieprodukte eingesetzt, welche entsprechend mit einem bluemint® Steel Logo gekennzeichnet sind.

Label für weitere Produkteigenschaften

ISEGA

Ist das deutsche Zertifizierungssystem für Produkte für den lebensmittelnahen Bereich. Durch die regelmäßige Überwachung der DAkkS ist gewährleistet, dass die Produkte nicht nur den deutschen sondern auch internationalen Vorschriften entsprechen.

TÜV Rheinland geprüft

TÜV Rheinland hat bei diesem Produkt geprüft, inwieweit es in Betrieb und für Anwender bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und verträglich ist. Die geprüften und zertifizierten Produkte werden in regelmäßigen Abständen in der Produktion überprüft.

Frei von NTA

Frei von NTA (Nitrilotriessigsäure). Findet Anwendung in Reinigungs- und Waschmitteln. Verdacht auf Toxizität und negative Umweltauswirkungen.

Frei von n-Hexan

N-Hexan wird in verschiedenen industriellen Anwendungen unter anderem als Lösungsmittel eingesetzt. Hexan weist Suchtpotential auf, ist gesundheitsschädlich und wassergefährdend.

Bornitrid

Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich bei langanhaltender Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).

Unsere nachhaltigen Produkte im Überblick