FAQ

  • Können Tickets umgetauscht oder zurückgegeben werden?
    Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen.
  • Gibt es eine Abendkasse?
    Sofern das Konzert im Vorfeld nicht ausverkauft ist, können Sie an der Abendkasse Tickets zum regulären Preis erwerben.
  • Ab wann wird das Gelände geöffnet?
    Das Gelände öffnet immer eine Stunde vor Konzertbeginn.
  • Kann das Gelände nach Konzertbeginn verlassen und wiederbetreten werden bzw. ist der Einlass auch nach Konzertbeginn noch möglich?
    Das Gelände kann während des Konzerts jederzeit verlassen und wiederbetreten werden. Bitte werden Sie sich bei Bedarf an das Einlasspersonal. Selbstverständlich können Sie das Gelände auch erst nach Konzertbeginn betreten.
  • Dürfen auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren auf das Gelände?
    Folgende Regelungen ergeben sich aus dem Jugendschutzgesetz §5:
    Jugendliche über 16 Jahren dürfen sich nach 24:00 Uhr nur mit schriftlicher Erlaubnis ihrer Personensorgeberechtigten im Veranstaltungsgelände aufhalten. Die Erlaubnis muss während der gesamten Dauer der Veranstaltung vom Jugendlichen mitgeführt werden und bei eventuellen Kontrollen vorgezeigt werden. Mit der schriftlichen Erlaubnis ist jeweils eine Kopie des Personalausweises des Personensorgeberechtigten mitzuführen.
    Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen sich nur in Begleitung ihrer Personensorgeberechtigten oder mit schriftlicher Erlaubnis ihrer Personensorgeberechtigten und in Begleitung eines Erziehungsbeauftragten im Veranstaltungsgelände aufhalten.
    Kinder bis einschließlich 6 Jahren können das Festival mit ihren Eltern oder Personensorgeberechtigten kostenfrei besuchen, wenn diese im Besitz einer gültigen Einlassberechtigung sind und ihren Rechten und Pflichten als Personensorgeberechtigte nachkommen können. Ab 7 Jahren zahlen die Kinder den vollen Ticketpreis.
  • Wie kommt man zur Veranstaltung?
    Das Open Air Gelände befindet sich auf dem Gelände des CARMEN WÜRTH FORUM.
    Mit dem PKW erreichen Sie das CARMEN WÜRTH FORUM über die A6 Nürnberg-Mannheim, Ausfahrt Kupferzell. Die Flughäfen Stuttgart und Nürnberg erreichen Sie in einer Stunde, den Adolf Würth Airport in Schwäbisch Hall in nur einer halben Stunde.
    Um das CARMEN WÜRTH FORUM mit Ihrem Navigationsgerät anzufahren, geben Sie bitte die Adresse „Dieselstraße 25, 74653 Künzelsau" ein und folgen Sie anschließend der Beschilderung zum CARMEN WÜRTH FORUM.
    Direkt am CARMEN WÜRTH FORUM stehen rund 500 Parkplätze auf dem Parkplatz P 15 zur Verfügung.
  • Gibt es vor Ort Speisen und Getränke?
    Für die Verpflegung ist auf dem Gelände gesorgt. Speisen und Getränke sind zu moderaten Preisen erhältlich. Es gibt ausreichend Verpflegungsstände, sodass es in der Regel zu keinen längeren Wartezeiten kommt.
  • Können eigene Speisen und Getränke mit auf das Festivalgelände genommen werden?
    Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken (Dosen, Glasbehältern oder andere Getränkebehälter) ist untersagt.
  • Dürfen Fotos gemacht werden?
    Jegliche Arten der Aufzeichnungen von Musikdarbietungen der Künstler sind von den Managements untersagt! Deshalb werden Videokameras, Kameras, etc. ohne Ausnahme am Eingang einbehalten und erst nach der Veranstaltung wieder ausgegeben.
  • Werden von den Besuchern Foto- und Videoaufnahmen gemacht?
    Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen unserer Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen erstellt werden. Mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung der Aufnahmen in unserer Unternehmenskommunikation und der Pressearbeit einverstanden, auf denen auch Sie abgebildet sind. Wenn Sie dies nicht möchten, teilen Sie dies bitte unserem Fotografen oder unseren Mitarbeitern mit.
  • Sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden?
    Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze. Bitte die Ausschilderung beachten und den Parkplatzeinweisern Folge leisten.
    Das CARMEN WÜRTH FORUM hält Sonderparkflächen für Menschen mit Behinderung bereit. Diese liegen in unmittelbarer Nähe zu unserem Haupteingang. Wir bitten um telefonische Reservierung unter 07940 15 6200. Bitte halten Sie vor Ort Ihren Parkausweis für Behinderte oder Ihren Schwerbehindertenausweis bereit. Gerne weist Ihnen unser Personal dann einen Sonderparkplatz zu.
  • Was passiert, wenn es regnet?
    Das Open Air findet auch bei Regen statt. Das Klassikkonzert am Freitag findet im Carmen Würth Forum statt. Bei Unwetter behält sich der Veranstalter vor das Open Air zu unterbrechen bzw. abzusagen.
    Bitte am gesamten Open Air Wochenende keine Regenschirme mitbringen.
  • Können Rollstuhlfahrer problemlos am Konzert teilnehmen?
    Für Rollstuhlfahrer ist eine spezielle Bühne eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass der Besuch des Würth Open Airs mit Rollstühlen oder ähnlichen Fahrzeugen, die mit Verbrennungsmotor betrieben sind, nicht gestattet ist. Wir bitten Sie um Verständnis.
    Rollstuhlfahrerkarten sind unter folgender Telefonnummer erhältlich: 07940 15 6200.
  • Dürfen eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht werden?
    Das Klassikkonzert am Freitag findet im Carmen Würth Forum statt und ist bestuhlt. Am Samstag und Sonntag gibt es keine Bestuhlung. Im Catering-Bereich laden jedoch Biergarnituren zum Verweilen ein.
    Bitte am gesamten Open Air Wochenende keine Stühle, Klappstühle, etc. mitbringen. Es sind keine Ausnahmen möglich!
  • Sind Tiere auf dem Gelände erlaubt?
    Bitte keine Tiere auf das Festival-Gelände mitbringen.
  • Welche Gegenstände sind auf dem Gelände verboten?
    Selbst mitgebrachte Sitzmöglichkeiten, eigene Speisen und Getränke, Glasflaschen und -behälter, Dosen, Kühltaschen, Regenschirme, sperrige Gegenstände, pyrotechnische Gegenstände, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen, Messer oder ähnliche gefährliche Gegenstände sind nicht gestattet.
  • Wie groß dürfen die Taschen sein?
    Alle großen Taschen, Wanderrucksäcke, etc. sind auf dem Veranstaltungsgelände verboten. Bitte nehmen Sie stattdessen Gürteltaschen oder kleine Umhängetaschen mit. Orientieren Sie sich bei der Auswahl der Taschen am DIN A4 Format (21 cm x 29 cm Größe). Größere Taschen sind auf dem Gelände nicht gestattet.
  • Sind ausreichend sanitäre Anlagen vorhanden?
    Auf dem Open Air Gelände gibt es ausreichend Toiletten. Für die ständige Reinigung ist gesorgt, sodass sie jederzeit sauber und benutzbar sind.
  • Wo gibt es Übernachtungsmöglichkeiten?
    Hotels und Pensionen gibt es verschiedene in und um Künzelsau. Informationen sind erhältlich unter: www.stadt-kuenzelsau.de.
    Campingmöglichkeiten gibt es in Künzelsau und auf Campingplätzen in der Umgebung. Auf dem Gelände der Firma Würth sowie dem Festivalgelände stehen keine Campingmöglichkeiten zur Verfügung.
  • Sie haben noch weitere Fragen?
    Gerne können Sie sich unter folgender Telefonnummer melden: 07940 15 6200.
  • Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
​ ​