Lösungen

Würth Dübelsoftware: Fassade

Neues Bemessungsmodul zur Bestimmung der Befestigungsmittel von Fassadenkonstruktionen aus Holz

Fassadenunterkonstruktionen aus Holzlattungen an Beton- oder Mauerwerkswänden werden sehr häufig ausgeführt. Die Befestigung dieser Konstruktion ist eine der wichtigsten Anwendungen für Kunststoff Rahmendübel und seit langem erprobt. Zur Bemessung der Befestigungsmittel in der Anwendung hat Würth das Bemessungsmodul deutlich weiterentwickelt. Neben der Bemessung des Rahmendübels übernimmt die Software auch die Lastermittlung am Dübel aus dem Eigengewicht und der angreifenden Windlast. Dem Nutzer gelingt so eine schnelle Bestimmung der Befestigungsmittel der Fassadenkonstruktion über das gesamte Projekt. Die Software steht sowohl online als auch über die Würth Technical Software II zur Verfügung. Sie entspricht dem überzeugenden Qualitätsniveau, welches Sie schon von der Würth Dübel- oder Holzbaubemessung kennen. Ziel hierbei ist es, den Nutzer maximal schnell zu einer wirtschaftlichen Lösung seiner Anwendungsfrage zu führen.

Auswahl des Untergrundes/Befestigungsmittel

Die größte Schwierigkeit bei der Verankerung in Mauerwerksuntergründen ist regelmäßig die exakte Kenntnis des vorhandenen/geplanten Mauerwerks. In der ETA-08/0190 des Würth Rahmendübels W-UR/Shark-UR stellt Würth dem Planenden eine große Bandbreite an Untergründen bzw. Bemessungswiderständen bereit. Der von Würth entwickelte Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR ist für mehr als 100 Baustoffe im Rahmen einer ETA-Bewertung geprüft. Darunter bewährte und moderne Mauersteine verschiedenster Art: Von Vollbaustoffen wie Kalksandvollstein, Vollziegel oder Porenbeton bis hin zu Lochsteinen mit unterschiedlicher Kammergröße, Dämmstofffüllung, Dichte und Druckfestigkeit. Bei Untergründen, die hier nicht eingeordnet werden können, müssen Baustellenversuche durchgeführt werden. Hierbei ist ein Referenzstein aus den bereits bewerteten Steinen zu wählen. Über die Baustellenversuche wird sichergestellt, dass die Bauteilwiderstände des Referenzstein auch in Ansatz gebracht werden können. In der Software können die Ergebnisse der Zugversuche verwaltet und ausgewertet werden, wodurch die Auswahl des Referenzsteins bestätigt werden kann. Die Würth Dübelsoftware gibt dem Nutzer damit zielgerichtet Orientierung und führt ihn schnell zu einem belastbaren Ergebnis.

Werden Rahmendübel hinter der Fassadenbekleidung eingesetzt, ist die verzinkte Ausführung möglich, sobald der Bereich um den Schraubenkopf so geschützt ist, dass keine Feuchtigkeit in die Dübelhülse eindringen kann. Zwangspausen bei Frost verursacht der Dübel nicht – selbst bei –20°C ist eine Verarbeitung gemäß der ETA-Bewertung möglich.

Bemessung

Es können bis zu drei senkrecht zueinander laufende Lattungen gewählt werden, an denen wiederum unterschiedliche Fassadenbekleidungen angebracht werden können. Für den Rahmendübel von besonderer Bedeutung ist hierbei der anzusetzende Hebelarm vom tragenden Untergrund bis zum Lastangriffspunkt des Eigengewichts. Dieser Weg muss über Biegung im Dübel überbrückt werden, birgt deutliches Potenzial zur Optimierung und wird entsprechend ausführlich bearbeitet.

In der Software sind die Einwirkungen aus Wind aus der EN 1991-1-4 hinterlegt. Es wird in die Bereiche mit erhöhten Windsogeinwirkungen unterschieden. Entsprechend können die Wände der Gebäude gemäß den Windanforderungen unterteilt werden. Damit kann die Wahl der Dübel Abstände auf jeden Bereich optimiert werden.


DAfM Schriftenreihe Heft 4:

(Dübel-)Versuche am Bauwerk in Mauerwerk

Auskunft über die Hintergründe von Baustellenversuchen, die Durchführung und die Auswertung bis zum Bemessungswiderstand finden Sie im Heft 4 der Schriftenreihe des deutschen Ausschusses für Mauerwerksbau e.V. Neben der Theorie sind hier auch einige Praxisbeispiele für Zug- und Querkraftversuche abgebildet. Solange der Vorrat reicht, können Sie sich Ihr Exemplar mit einer Mail sichern.

Mehr über das Heft und die Autoren erfahren


Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei Fragen rund um das Thema Software. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail .

Mit einem Update Ihrer installierten Würth Technical Software II steht Ihnen das Modul zur Verfügung. Entdecken Sie bei uns die neuste Version der Würth Technical Software II.

Jetzt kostenlos testen