§ 1 Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG
§ 2 Veranstaltungszeitraum
01.10.2025 – 17.10.2025
§ 3 Gewinn
Es werden insgesamt drei Gewinnpakete verlost. Ein Gewinnpaket für den Austragungsort Dortmund, eins für Trier und eins für Stuttgart.
Paketinhalt:
• 2 VIP Tickets
• Backstage Arena Tour (Bis vor zur Platte)
• Halbzeitgewinnspiel: Treten Sie in der Halbzeit gegen einen anderen Zuschauer bei einem Wurfspiel an. Hier haben Sie die Chance einen Werkzeugkoffer zu gewinnen.
Eine Barauszahlung des Gewinnwerts oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.
Die im Rahmen des Gewinnspiels als Preise präsentierten Gegenstände sind nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. bestehen. Der Veranstalter kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.
§ 4 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden des Veranstalters. Als Kunden des Veranstalters gelten Gewerbetreibende, die bei dem Veranstalter mit einer Kundennummer erfasst sind.
Teilnehmen können alle Personen. Der Erwerb von Produkten des Veranstalters hat keinen Einfluss auf den Ausgang des Gewinnspiels.
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist auf Personen mit Postanschrift in Deutschland beschränkt, da der Versand des Gewinns ausschließlich innerhalb von Deutschland erfolgt. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind die Mitarbeiter des Veranstalters sowie am Gewinnspiel beteiligte Personen.
Eine mehrfache Teilnahme ist bei Vorliegen der Teilnahmevoraussetzungen zulässig.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über Strohmänner oder Social-Media-Profile von Dritten ist nicht erlaubt.
§ 5 Durchführung des Gewinnspiels
KAUF ONLINE
Teilnehmen können alle Kunden, die im Veranstaltungszeitraum im Online-Shop einen Kauf zu einem Bestellwert von mind. EUR 300,00 netto (ohne Nebenkosten) tätigen. Während der Bestellung besteht für den Kunden die Möglichkeit, durch die Eingabe des Gewinnspielcodes „HANDBALL-Stuttgart, HANDBALL-Trier oder HANDBALL-Dortmund“ an dem Gewinnspiel teilzunehmen.
Der Kunden kann je nach Eingabe des Codes selber entscheiden, für welchen Austragungsort er das Gewinnpaket gewinnen möchte. Zur Auswahl stehen:
• So, 30.11.25 (Stuttgart)
• Mo, 01.12.25 (Trier)
• Di, 02.12.25 (Dortmund)
§ 6 Teilnahmeschluss, Gewinnziehung, Benachrichtigung
Teilnahmeschluss ist der 17.10.2025 (23:59 Uhr); entscheidend ist der Zugang beim Veranstalter.
Die Gewinner werden bis 24.10. unter allen Teilnehmern durch Zufallsprinzip gezogen.
Der Veranstalter benachrichtigt die Gewinner bis spätestens 31.10.25 per E-Mail über den Gewinn. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine E-Mail-Adresse zur Gewinnbenachrichtigung verwendet wird.
§ 7 Ausschluss vom Gewinnspiel
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.
§ 8 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der Veranstalter Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.
§ 9 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung
Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen den Veranstalter und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.
Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme der Adolf Würth GmbH & Co. KG aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teilnehmer die Adolf Würth GmbH & Co. KG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.
§ 10 Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer des Gewinnspiels und dessen Abwicklung vom Veranstalter oder einem vom Veranstalter beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ebenfalls ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten an die jeweiligen Kooperationspartner des Gewinnspiels zur Gewinnabwicklung übermittelt werden dürfen und diese die Daten ebenfalls zur Gewinnabwicklung speichern und verarbeiten darf.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugsendet wird.
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.
Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
§ 11 Anwendbares Recht, Sonstiges
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinn wird ausschließlich innerhalb Deutschlands versendet.
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Gaisbach, den 05.09.2025
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.