Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel VIP FC Bayern

§ 1 Veranstalter

Veranstalter der Aktion ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau – nachfolgend Würth genannt.

§ 2 Veranstaltungszeitraum

18.05.2025 bis 25.05.2025

§ 3 Gewinn

In dem genannten Veranstaltungszeitraum erwerben Kunden, die mit ihrem Kauf einen Warenwert von über 500,- € netto im Online-Shop oder in der Würth App erreichen, die Chance auf 2 VIP Bundesliga-Tickets – und zwar für ein Heimspiel des FC Bayern München in der Allianz Arena in der Saison 2025/26. Nach Bekanntgabe des offiziellen Spielplans kann der Gewinner sein Wunschspiel auswählen. Die Auswahl des Wunschspiels erfolgt unter Vorbehalt der Verfügbarkeit. Sollte das gewünschte Spiel aus organisatorischen, sicherheitsrelevanten oder sonstigen Gründen nicht realisierbar sein, behält sich die Adolf Würth GmbH & Co. KG vor, dem Gewinner eine an-gemessene Alternative anzubieten. Ein Anspruch auf ein bestimmtes Spiel besteht nicht.

§ 4 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden von Würth (nachfolgend Kunde genannt). Als Kunde des Ver-anstalters gelten Gewerbetreibende, die bei Würth mit einer Kundennummer erfasst sind.

§ 4 Durchführung der Aktion

Bei einem Kauf des Kunden, mit einem Warenwert von über 500,- € netto in dem Würth Online-Shop, oder der Würth App, kann an dem Gewinnspiel dadurch teilgenommen, dass während des Veranstaltungszeitraums der Couponcode BAYERN-VIP während des Bestellvorgangs eingeben und die Bestellung abgeschlossen wird.
Die Gewinner werden durch Zufallsprinzip von Würth bis zum 06.06.2025 ausgelost und per Mail informiert.

§ 5 Ausschluss von der Aktion

Angestellte von Würth und andere an der Umsetzung dieser Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich Würth das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an der Aktion hat seinen Spielausschluss zur Folge.

§ 6 Vorzeitige Beendigung der Aktion

Würth behält sich das Recht vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Würth insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht ge-währleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann Würth Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.

§ 7 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung

Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen Würth und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit der Aktion, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.
Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme der Adolf Würth GmbH & Co. KG aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemei-nen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teil-nehmer die Adolf Würth GmbH & Co. KG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

§ 8 Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Perso-nenangaben für die Dauer der Aktion und dessen Abwicklung von Würth oder einem von Würth beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Wider-spruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugsendet wird.
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.
Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

§ 9 Anwendbares Recht, Sonstiges

Eine Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme an der Aktion erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Die Aktion unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook ge-sponsert oder organisiert. Der Teilnehmer stellt Facebook – soweit gesetzlich zulässig – von jeder Haftung frei.

Adolf Würth GmbH & Co. KG; Künzelsau, den 18.05.2025