Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Teilnahmebedingungen zum Oster-Glücksrad

§ 1 Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau – nachfolgend Veranstalter genannt.

 

§ 2 Veranstaltungszeitraum

Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 07.04.2025 bis einschließlich 20.04.2025 im Online-Shop und in der Würth App statt.

 

§ 3 Gewinn

Es werden folgende Gewinne verlost:

Woche 1 (07.04.2025 – 13.04.2025)

  • 7.500 x Mikrofaserhandtuch ab 50 € Auftragswert
  • 750 x Klingenschaber-Set (Art.-Nr. 0714663380) ab 350 € Auftragswert
  • 150 x 50€ Jochen Schweizer Erlebnisgutschein ab 700 € Auftragswert
  • 20 % Sofort-Rabatt-Gutscheine auf den Produktbereich: chemisch-technische Produkte (Ausgeschlossen sind: Motoren-, Getriebe und Hydrauliköle; Bremsenreiniger; AdBlue; Scheibenklar; Kältemittel); wird nach Eingabe des Gewinncodes sofort in Abzug gebracht
  • 50 € Sofort-Rabatt-Gutscheine ab 250 € Auftragswert; wird nach Eingabe des Gewinncodes sofort in Abzug gebracht

Woche 2 (14.04.2025 – 20.04.2025)

  • 7.500 x Mikrofaserhandtuch ab 50 € Auftragswert
  • 750 x Klingenschaber-Set (Art.-Nr. 0714663380) ab 350 € Auftragswert
  • 150 x 50 € Jochen Schweizer Erlebnisgutschein ab 700 € Auftragswert
  • 20 % Sofort-Rabatt-Gutscheine auf den Produktbereich: Handwerkzeuge; wird nach Eingabe des Gewinncodes sofort in Abzug gebracht
  • 50 € Sofort-Rabatt-Gutscheine ab 250 € Auftragswert; wird nach Eingabe des Gewinncodes sofort in Abzug gebracht

Eine Barauszahlung des Gewinnwerts oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

Die im Rahmen des Gewinnspiels als Preise präsentierten Gegenstände sind nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. bestehen. Der Veranstalter kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.

 

§ 4 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden des Veranstalters (nachfolgend Kunde genannt). Als Kunden des Veranstalters gelten Gewerbetreibende, die bei dem Veranstalter mit einer Kundennummer erfasst sind.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme pro Tag möglich. Der Gewinn muss direkt am selben Tag eingelöst werden. Der Gewinncode muss händisch vom Teilnehmer im Couponfeld im Warenkorb eingegeben und eingelöst werden, dann wird der Gewinncode beim Kaufabschluss berücksichtigt. Der Gewinn wird zusammen mit der Ware versendet, ein Sofort-Rabatt wird automatisch abgezogen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über Strohmänner oder Social-Media-Profile von Dritten ist nicht erlaubt.

 

§ 5 Durchführung des Gewinnspiels

Teilnehmen können alle Kunden, die im Veranstaltungszeitraum im Online-Shop oder über die Würth App am Glücksrad drehen. Der Aktionscode des Gewinns wird direkt angezeigt und kann nach dem Login im Warenkorb des Kundenkontos nach den jeweiligen unter §3 genannten Bedingungen eingelöst werden. Der Gewinn kann nur am selben Tag eingelöst werden und nur im Online-Shop oder in der Würth App, sonst verfällt der Anspruch.

 

§ 6 Ausschluss vom Gewinnspiel

Angestellte von Würth und andere an der Umsetzung dieser Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.

 

§ 7 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündi-gung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der Veranstalter Ersatz des ent-standenen Schadens verlangen.

 

§ 8 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung

Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen den Veranstalter und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrläs-sigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.

Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme der Adolf Würth GmbH & Co. KG aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teilnehmer die Adolf Würth GmbH & Co. KG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

 

§ 9 Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer des Gewinnspiels und dessen Abwicklung vom Veranstalter oder einem vom Veranstalter beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ebenfalls ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten an die jeweiligen Kooperationspartner des Gewinnspiels zur Gewinnabwicklung übermittelt werden dürfen und diese die Daten ebenfalls zur Gewinnabwicklung speichern und verarbeiten darf.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugsendet wird.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.

Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

§ 10 Anwendbares Recht, Sonstiges

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Meta Plattforms, Inc., Facebook und/oder Instagram und wird in keiner Weise von Meta, Facebook und Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Teilnehmer stellt die Meta Plattforms, Inc., Facebook und Instagram – soweit ge-setzlich zulässig – von jeder Haftung frei.

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn wird ausschließlich innerhalb Deutschlands versendet.

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG; Künzelsau, den 18.03.2025