Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel MotoGP 5 x 2 Drei-Tages-Tickets 2026

 

§ 1 Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau – nachfolgend Würth genannt.

 

§ 2 Veranstaltungszeitraum

01.06.2026 bis 14.06.2026

 

§ 3 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden von Würth (nachfolgend Kunde genannt). Als Kunde des Veranstalters gelten Gewerbetreibende, die bei Würth mit einer Kundennummer erfasst sind.

 

§ 4 Gewinn

Kunden, die im Veranstaltungszeitraum Waren im Wert von mehr als 800,- € (netto) in der Niederlassung, über den Außendienst, im Online-Shop oder in der Würth App kaufen, erhalten eine Gewinnchance auf 2 Drei-Tages-Tickets mit Sitzplätzen auf der Tribüne für das MotoGP Rennen am 10.07. – 12.07.2026 am Sachsenring. Voraussetzung einer Berücksichtigung des Warenkaufes für das Gewinnspiel ist jeweils die Eingabe des Couponcodes SPEED bei jedem Kauf. Der Veranstalter verlost insgesamt 5 x 2 Drei-Tages-Tickets mit Sitzplätzen auf der Tribüne. Es werden somit 5 Gewinner ausgelost. Park- und Reisekosten werden nicht übernommen.

Gewinnberechtigt ist ausschließlich der beim Veranstalter registrierte Kunde, also das Kundenunternehmen und nicht Mitarbeitende des Kunden. Eine Barauszahlung des Gewinnwerts oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

 

§ 5 Durchführung des Gewinnspiels

Bei einem Kauf mit einem Warenwert von über 800,- € (netto) in der Niederlassung, über den Außendienst, im Online-Shop oder in der Würth App, können Sie als Kunde am Gewinnspiel teilnehmen, wenn sie den Couponcode SPEED während des Bestellvorgangs eingeben und die Bestellung abschließen.

 

§ 6 Teilnahmeschluss, Gewinnziehung, Benachrichtigung

Teilnahmeschluss ist der 14.06.2026, 24:00 Uhr; nur Käufe, die in diesem Zeitraum getätigt werden, können für das Gewinnspiel berücksichtigt werden. Die Gewinner werden durch Zufallsprinzip von Würth bis zum 19.06.2026 ausgelost und per Mail informiert. Der Gewinn wird ausschließlich an die beim Veranstalter hinterlegte Adresse des Kundenunternehmens versendet.

Die Gewinner haben dann 7 Tage Zeit den Gewinn per Mail anzunehmen. Wenn sich die Gewinner innerhalb der Frist nicht bei uns meldet, erlischt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem Falls lost der Veranstalter einen weiteren (neuen) Gewinner aus.

 

§ 7 Ausschluss vom Gewinnspiel

Angestellte von Würth und andere an der Umsetzung dieser Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich Würth das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an der Aktion hat seinen Spielausschluss zur Folge.

 

§ 8 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Würth behält sich das Recht vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Würth insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann Würth Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.

 

§ 9 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung

Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen Würth und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit der Aktion, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.

Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme der Adolf Würth GmbH & Co. KG aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teilnehmer die Adolf Würth GmbH & Co. KG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

 

§ 10 Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer der Aktion und dessen Abwicklung von Würth oder einem von Würth beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

Ebenfalls ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten an die jeweiligen Kooperationspartner des Gewinnspiels zur Gewinnabwicklung übermittelt werden dürfen und diese die Daten ebenfalls zur Gewinnabwicklung speichern und verarbeiten darf.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugesendet wird.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber Würth die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.

Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

§ 11 Anwendbares Recht, Sonstiges

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Meta Plattforms, Inc., Facebook und/oder Instagram und wird in keiner Weise von Meta, Facebook und Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Teilnehmer stellt die Meta Plattforms, Inc., Facebook und Instagram – soweit gesetzlich zulässig – von jeder Haftung frei.

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn wird ausschließlich innerhalb Deutschlands versendet.

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG; Künzelsau, den 28.05.2026