Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

 

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel – Aktualisierung Profil

§ 1 Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12 – 17, 74653 Künzelsau – nachfolgend Veranstalter genannt.

 

§ 2 Veranstaltungszeitraum

19.01.2026 – 13.02.2026

 

§ 3 Gewinn

Es werden folgende Gewinne wahlweise verlost:

Art.-Nr. 5701101002 Akku-Bohrschrauber ABS 12 Compact

Der Teilnehmende kann sich im Voraus für ein Produkt seiner Wahl entscheiden. Eine Barauszahlung des Gewinnwerts oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

 

§ 4 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden des Veranstalters (nachfolgend Kunde genannt), die an der Befragung teilnehmen. Gewinnberechtigt ist ausschließlich der beim Veranstalter registrierte Kunde, also das Kundenunternehmen und nicht Mitarbeitende des Kunden.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur im eigenen Namen möglich.

 

§ 5 Durchführung des Gewinnspiels

Teilnehmen können alle Kunden, die im Veranstaltungszeitraum im Online-Shop teilnehmen, ihr Profil aktualisieren und den Namen sowie E-Mail-Adresse angeben.

 

§ 6 Teilnahmeschluss, Gewinnziehung, Benachrichtigung

Teilnahmeschluss ist der 13.02.2026; entscheidend ist der Zugang beim Veranstalter.

Die Gewinner werden bis 28.02.2026 unter allen Teilnehmern durch Zufallsprinzip gezogen.

Der Veranstalter benachrichtigt die Gewinner bis spätestens 6.04.2026 per E-Mail über den Gewinn. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine E-Mail-Adresse zur Gewinnbenachrichtigung verwendet wird.

Der Gewinner hat uns dann innerhalb von 14 Tagen für den Versand des Gewinns seinen Namen und eine Versandanschrift mitzuteilen. Wenn sich der Gewinner innerhalb der Frist nicht bei uns meldet, erlischt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall lost der Veranstalter einen weiteren (neuen) Gewinner aus.

 

§ 7 Ausschluss vom Gewinnspiel

Angestellte des Veranstalters und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.

 

§ 8 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der Veranstalter Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.

 

§ 9 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung

Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen den Veranstalter und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.

Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme der Adolf Würth GmbH & Co. KG aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teilnehmer die Adolf Würth GmbH & Co. KG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

 

§ 10 Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer des Gewinnspiels und dessen Abwicklung vom Veranstalter oder einem vom Veranstalter beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ebenfalls ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten an die jeweiligen Kooperationspartner des Gewinnspiels zur Gewinnabwicklung übermittelt werden dürfen und diese die Daten ebenfalls zur Gewinnabwicklung speichern und verarbeiten darf.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugesendet wird.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.

Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

§ 11 Anwendbares Recht, Sonstiges

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn wird ausschließlich innerhalb Deutschlands versendet.

Die im Rahmen des Gewinnspiels als Preise präsentierten Gegenstände sind nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. bestehen. Der Veranstalter kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, den 19.01.2026