Digitales Aufmaß direkt im Plan
Mit dem digitalen Aufmaß von CENDAS erfassen Sie Mengen direkt im digitalen Plan – baubegleitend, nachvollziehbar und ohne Medienbruch. So wird aus dem Schmierzettel eine saubere Abrechnungsgrundlage.
Mehr Effizienz bei Aufmaß und Abrechnung
Was auf der Baustelle nicht strukturiert erfasst wird, kann im Büro nicht abgerechnet werden. CENDAS verbindet Baustelle und Büro in einem durchgängigen Prozess: von der ersten Messung bis zum fertigen Export für Ihr ERP-System.
Erfassung im Plan: Mengen werden mit direktem Bezug zu Bereich und Aufgabe eingetragen.
Mit oder ohne LV: GAEB-Dateien nutzen, Mengen bei Bedarf per KI den Positionen zuordnen – oder ganz ohne LV erfassen.
Nachträge klar gekennzeichnet: Zusatzleistungen bleiben bis in den Export sichtbar und belegbar.
Zentrale Statusübersicht: Bauleiter sehen erfasste Mengen und Nachträge auf einen Blick.
CENDAS 30 Tage kostenlos testen
Einfach anmelden, persönlichen Zugang erhalten und unverbindlich starten.
Abrechnen, was gebaut wird
Kein Notizzettel, kein nachträgliches Übertragen: Das Aufmaß wird direkt im digitalen Plan erfasst, mit klarem Bezug zu Bauteil und Aufgabe.
- Eintrag mit Bezug zu Bereich und Aufgabe
- Mengen per Spracheingabe erfassen – die KI erstellt daraus eine strukturierte Liste
- Eintragungen und Änderungen sind für den Bauleiter sofort sichtbar
- KI-Assistent unterstützt und beschleunigt die Zuordnung zu LV-Positionen
So einfach wie ein Schmierzettel, nur direkt im Plan verortet – ohne Systemwechsel und ohne Nacharbeit.
Ob mit Leistungsverzeichnis oder ohne: CENDAS passt sich an Ihren Arbeitsablauf an.
- Upload und Darstellung von GAEB-Positionen
- Zuordnung der Mengen zu Positionen bei Bedarf per KI möglich
- Kein LV vorhanden? Positionen frei anlegen
- Erfassung mit und ohne LV-Bezug möglich
- Filter- und Suchfunktion in der LV-Liste
- Nachträge dauerhaft als solche gekennzeichnet
Mengen frei erfassen oder bei Bedarf mit Hilfe von KI dem Leistungsverzeichnis zuordnen – Sie entscheiden.
Was wurde schon verbaut? Was bereits abgerechnet? Sie sehen den Status jeder Position auf einen Blick – zentral und aktuell.
- Abgleich Soll/Ist je LV-Position
- Verlauf: wer hat wann was geändert
- Materialmengen werden automatisch summiert
- Nachträge sind markiert und nachvollziehbar
Zu jeder Zeit den Überblick über erfasste und abgerechnete Mengen erhalten – in Echtzeit
Kein Zusammensuchen mehr vor der Rechnungsstellung: Die erfassten Daten stehen auf Knopfdruck bereit.
- Export als Excel oder CSV
- Direkt weiterverarbeitbar in ERP-Systemen
- Verlauf und Nachweise sind im Export enthalten
- Wahlweise Gesamtprojekt oder einzelne Positionen
Mit einem Klick als Excel oder CSV exportieren – bereit für ERP und Rechnung.
Ergänzend hilft ein KI-Assistent im Hintergrund: Mengen können jederzeit per Spracheingabe erfasst werden, die KI ordnet sie bei Bedarf automatisch der passenden LV-Position zu. Und weil der Empfang auf der Baustelle nicht überall zuverlässig ist: Das digitale Aufmaß funktioniert auch offline auf Desktop, Tablet und Smartphone – erfasste Werte synchronisieren sich automatisch, sobald wieder eine Verbindung besteht.
Aufmessen. Abrechnen. Fertig.
1. Leistungsverzeichnis hochladen (optional)
Sie haben ein LV?
Laden Sie ein, mehrere oder auch gestückelte Leistungsverzeichnisse hoch – sie werden einzeln und gesammelt in CENDAS angezeigt.
Haben Sie kein LV?
Dann entfällt dieser Schritt einfach, und Sie starten direkt mit Schritt 2.
2. Baustelle vorbereiten
Laden Sie einen Plan im Projekt hoch, damit Ihre Monteure die Mengen direkt im Plan erfassen können.
Bei Bedarf legen Sie mit wenigen Klicks pro Raum oder Bereich eine Aufmaßaufgabe an, sodass sofort klar ist, für welche Abschnitte Mengen erfasst werden müssen. Diese kurze Vorarbeit im Büro reduziert Fehler und erleichtert die Zusammenarbeit.
3. Im Plan erfassen
Sprechen Sie die verbauten Mengen einfach baubegleitend in CENDAS ein. Die KI überträgt sie strukturiert in eine Tabelle – inklusive Planbezug, sofern zuvor ein Plan hochgeladen wurde.
Natürlich lassen sich Mengen auch ganz einfach eintippen.
4. Eingaben prüfen
Vor der Rechnungsstellung müssen erfasste Mengen normalerweise erst übertragen, zusammengerechnet und geprüft werden.
Mit CENDAS sehen Sie alle erfassten Mengen auf einen Blick. Bei der Zuordnung zu LV-Positionen unterstützt Sie bei Bedarf die KI. Auch Nachträge lassen sich einfach markieren. So bleibt es für alle Beteiligten nachvollziehbar.
5. Exportieren
Als Excel oder CSV direkt fürs ERP bereitstellen.
Exportieren Sie die strukturierte Übersicht aller erfassten Mengen mit einem Klick als Excel oder CSV – gesammelt am Ende der Baustelle oder auch zwischendurch. Die Datei können Sie Sie direkt im ERP-System zur Rechnungsstellung nutzen oder dem Auftraggeber als Nachweis senden. Nichts geht mehr verloren – gebaut ist abgerechnet.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Was ist das digitale Aufmaß in CENDAS?
Mit dem digitalen Aufmaß erfassen Ihre Monteure die verbauten Mengen direkt und planbezogen im digitalen Plan und nicht mehr auf dem Schmierzettel. So bleiben alle Leistungen nachvollziehbar bis in die Abrechnung. Gebaut ist abgerechnet.
Ist ein Leistungsverzeichnis erforderlich, um das digitale Aufmaß nutzen zu können?
Nein, das LV ist nicht erforderlich, sondern optional. Sie können Positionen frei eintragen, auch ohne GAEB-Datei oder Leistungsverzeichnis. Das System funktioniert in beiden Fällen vollständig.
Wie nutze ich das digitale Aufmaß ohne Internetverbindung?
Auch ohne Internetverbindung können Sie die digitale Aufmaß Funktion jederzeit nutzen. Erfasste Werte werden lokal zwischengespeichert und automatisch synchronisiert, sobald wieder eine Verbindung besteht.
Kann ich Nachträge sauber belegen?
Positionen außerhalb des ursprünglichen LV markieren Sie separat als Nachtrag. Diese Markierung bleibt durchgängig erhalten, auch beim Export, so dass sie für den Auftraggeber klar nachvollziehbar sind.
In welchem Format kann ich die Aufmaßdaten exportieren? Wie kommen sie in mein ERP-System?
Sie können die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren. So lassen sich die Daten direkt ins ERP- oder Abrechnungsprogramm übernehmen.
Dauert die Einarbeitung für Monteure lange?
Nein. Ihre Monteure sind nach kurzer Einweisung sofort einsatzbereit. Und zusätzlich geht die Arbeit auf der Baustelle sogar noch schneller, weil sich Mengen einfach per Spracheingabe erfassen lassen.
Wie beginne ich am besten mit CENDAS?
Ganz einfach: Testen Sie CENDAS 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich. Während der Testphase haben Sie vollen Zugriff auf alle Funktionen und können beliebig viele Nutzer einladen – ideal, um die Software gemeinsam im Team auszuprobieren. Das Beste daran: Keine Zahlungsdaten erforderlich und keine automatische Verlängerung. Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein. So kann Ihr gesamtes Team die Software unverbindlich und in vollem Umfang testen.
Sollten Sie Fragen haben oder eine individuelle Schulung wünschen, kontaktieren Sie unsere Experten über das Kontaktformular.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.